This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:直流偏移和变压器耦合

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930749/tpa3255-dc-offset-and-transformer-coupling

器件型号:TPA3255

我们在 PBTL 模式下使用 TPA3255将250W+驱动到变压器隔离负载(在滤波器之后)。  在48V VCC 的输出端、我们可以看到~20mV 的直流失调电压。  在变压器初级的直流电阻低的情况下、这实际上对应于相当大的电流、并且会逐渐减小饱和裕度。

由于可选12A RMS、因此需要大量并联电容器来获得100Hz 交流角和足够的额定纹波电流以避免爆炸。  我们感觉最好使用散射放大器感应失调电压并在输入端进行伺服;我们可以轻松地用1Hz 转角关闭该环路。  但数据表中没有关于直流路径的信息;假设是交流耦合电容器、您就会离开。

是否有直流路径通过器件?  直流电下的器件输入是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1、对于输出偏移、数据表显示 BTL 偏移典型值为20mV。 和60mV 最大值 在 PBTL 中、数据可能类似。  

    2.我想应用直流输入、对吧? 直流路径。 主要挑战是热性能、直流输出信号的 RMS 值比交流信号高得多。

    此致、

    Sam