This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:作为 AD1851的替代产品

Guru**** 2563120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM56

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904716/pcm5122-as-a-replacement-to-ad1851

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: PCM56

大家好、

我们将使用项目中提到的器件替换 一个通道的 AD1851 (模拟器件)。  

原始设计有四个 AD1851 DAC、每个 DAC 仅有1个输出、而新 PCM5122有两个输出通道。

因此、我尝试使用这两个通道、以将 IC 减少为2个。

我们的主要应用不是音频、它非常简单、只需将传入的样本数字样本转换为模拟。

如果我可以使用上述组合或存在任何限制、请帮助我。

谢谢

此致

三部曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trilok、

    假设您的应用可以从电阻梯 DAC 切换到 Δ-Σ DAC、则可以使用 PCM5156作为替代产品。  两个器件之间的数据格式不同、因为 PCM5122要求为其提供某些 I2S 型号。  PCM56 (AD1851)使用了早于 I2S 日期的旧格式。  此外、PCM5122需要连续时钟。  如果您不是在该方法中使用 DAC、则可以考虑使用非音频 DAC。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回答、我非常感谢。

    注意到。 您能否共享使用两个 DAC 通道而不是读取所有100-150寄存器所需完成的最低寄存器配置。

    我们计划使用 SPI 接口进行器件配置。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trilok、

    您可能根本不需要进行任何配置。  我需要以下信息来描述所需的配置:

    您的 I2S 数据的确切格式是什么? (标准 I2S、左对齐、右对齐、TDM)?

    如何将两个器件连接到 I2S 总线? 您有两条分立式总线、还是使用 TDM?

    您选择的 LRCK、BCK 和 SCLK 速率是多少?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    I2S 数据格式:标准 I2S

    我们仅将单个 I2S 总线连接到 PCM5122。 我们只有两个通道数据、而不是四个通道数据。 所以单路总线已经足够了。请建议哪种方法最适合。

    SCK - 50MHz

    BCK & LRCK -尚未确定、但我们的应用要求的速率低于器件可运行的最大速率。

    谢谢、

    此致、

    三部曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trilok、

    如果您使用下表中的速率、那么您可能会使用配置极少的器件。  默认情况下、器件配置为 I2S 数据格式、因此我建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 感谢 Paul 的支持。

    此致、

    三部曲