This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700输入引脚上的斜坡模拟信号

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929786/drv2700evm-ramp-analog-signal-at-the-input-pins-of-drv2700

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

我想在 DRV2700的 INPU+和 IN-引脚上馈送频率介于1kHz 至10kHz 之间的斜坡信号(根据要求)。

DRV2700的输出+和输出-所需的输出电压范围为-100伏至+100伏。

是否可以获得-100伏至+100伏频率范围为1kHz 至10kHz 的斜坡输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karishma、

    由于器件的带宽能力、这是不可能实现的。 由于频率达到10kHz、因此器件的最大值将限制在75V Vpp 左右、这是在无负载的情况下进行的、因此根据您的负载、这将会限制更多。 请参阅下图、了解当器件配置为放大至高达200Vpp 时不同负载的带宽、这将告诉您在哪种频率下您将无法再维持200Vpp 的带宽。

    最棒的

    Carson Allen

    LPAA 应用团队