This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS5805MEVM:PPC3

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906572/webench-tools-tas5805mevm-ppc3

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Sirs:  

我将 TAS5805M EVB 与 PPC3软件搭配使用。 我有一个奇怪的现象、我可以执行 PPC3软件来初始化电路板、但当我选择.WAV 文件在电路板上播放时、音频播放器会自动前进。 无法播放或停止。 可能我随机播放了.WAV 文件、但我不确定。  

如果我尝试播放来自 PC 的音乐并将其设置为输出设备、TI USB UAC2.0将与 PC 设备共享开/关输出、因为我想驱动程序可以工作、但 PPC3中的电路板会持续断开连接、重新连接、控制不工作。  

我可以做些什么来解决这个问题????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    我建议您不要使用 PPC3应用顶部的音频播放器。

    当我使用 PPC3 GUI 进行调优时、我会停止并启动来自音频源的音频、或者将使我的计算机作为一个整体静音并取消静音。  

    如果应用程序滞后、您可以附加屏幕截图吗?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Carolina、感谢您的快速回答。

    晚上,我部分解决了问题,我假设不使用 PPC3内部的播放器,而是 win10播放器。 我了解电路板与工作台的灾难性断开:我将示波器连接到放大器的输出、因为我想查看信号电平、但当信号较高时、电路板会复位。 这是因为我认为示波器已从通用接地去耦、而是将示波器 GND 和放大器输出端接在一起、存在导致电路板复位的过流。

    现在、我有一个稳定的系统、但有一些问题:

    我的系统由9V 电池组成、可替代外部固定12V 电源。 4 Ω 扬声器的输出为立体声10uH 电感器。

    混合调制设置、384KHz 均衡器旁路、 DRC 旁路、削波器关闭。

     1) 1)通道 B 是否可以插入。 如果通道 B 未插入通道 A 中的混合信号输出,可以更好地混合输入混频器或输出交叉开关中的信号????

    2) 2)由于电池充电时的基座电源是可变的,因此是否合理地持续检查电池电压并定期重新计算 AGL,以获得放大器的最大效率,或者这是由混合模式以静态方式处理的????

    提前感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    A1:您可以在 Advanced (高级)设置中的输出交叉开关处插入通道 B:

    Q2:放大器的输出信号自动依赖于 PVDD。 因此、随着电池电压降低、输出信号也会下降。  

    有关其他信息、请参阅流程文档 :https://www.ti.com/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf?&ts=1590012638312

    在效率方面、您目前拥有最高效的设置:1SPW 或384kHz 混合  
    此外、请记住、电池的电压不应低于4.5V  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州