This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:LM48580配置

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929658/lm48580-lm48580-configuration

器件型号:LM48580

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在使用 LM48580、希望实现+30V 输出。 但是、当它们检查输出信号时、输出为30 Vp-p、但从-15V 到+15V。如何配置器件以实现+30V 输出? 根据他们的说法、该器件似乎只是升压至15V、然后使用 H 桥生成30v p-p

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    没错、器件可以处理30Vp-p、正如您提到的。 但是、无法在输出端达到+30V。 绝对最大 Vbst 电压电平为21V。 因此、不可能获得高于该值的电压。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.