请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929658/lm48580-lm48580-configuration
器件型号:LM48580您好、E2E、
你好。
我们的客户正在使用 LM48580、希望实现+30V 输出。 但是、当它们检查输出信号时、输出为30 Vp-p、但从-15V 到+15V。如何配置器件以实现+30V 输出? 根据他们的说法、该器件似乎只是升压至15V、然后使用 H 桥生成30v p-p
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
卡洛