https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929279/opa1632-using-enable-pin-to-mute
器件型号:OPA1632您好!
我将构建一个用于平衡输出缓冲器的单端输入、并希望使用 OPA1632的使能引脚在加电/断电时将输出信号静音、以避免时钟和弹出。 数据表中关于 EN 引脚运行的多云。 对于在禁用模式下芯片输出的预期结果、是否有任何经验和/或合理解释?
我已经使用 G=+/-1 (平衡缓冲器)构建了一个试验电路板、其中 OPA1632由+/-15V (双极)供电、并测试了 EN 引脚的功能。 输入信号为1kHz 三角、范围为-2V 至+2V。 在使能状态(引脚7悬空)下、输出提供预期的 Vout+= Vin 和 Vout-=-Vin 信号。 当 EN 引脚连接至-15V 时、Vout+输出 Vin 的严重失真版本、而 Vout-输出类似于双倍 Vin、而不会反转。
我出了什么问题? 如何正确使用 EN 引脚进行静音?
谢谢、
Lenny Novikov