This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:使用使能引脚静音

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929279/opa1632-using-enable-pin-to-mute

器件型号:OPA1632

您好!

我将构建一个用于平衡输出缓冲器的单端输入、并希望使用 OPA1632的使能引脚在加电/断电时将输出信号静音、以避免时钟和弹出。  数据表中关于 EN 引脚运行的多云。  对于在禁用模式下芯片输出的预期结果、是否有任何经验和/或合理解释?

我已经使用 G=+/-1 (平衡缓冲器)构建了一个试验电路板、其中 OPA1632由+/-15V (双极)供电、并测试了 EN 引脚的功能。 输入信号为1kHz 三角、范围为-2V 至+2V。  在使能状态(引脚7悬空)下、输出提供预期的 Vout+= Vin 和 Vout-=-Vin 信号。  当 EN 引脚连接至-15V 时、Vout+输出 Vin 的严重失真版本、而 Vout-输出类似于双倍 Vin、而不会反转。  

我出了什么问题?  如何正确使用 EN 引脚进行静音?

谢谢、

Lenny Novikov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    此部件的关断功能不能用于静音。 OPA1632的关断特性旨在降低功耗、并且不会将输出设置为高阻抗状态。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回答。 在低功耗模式下、我描述的不稳定输出性能是否是典型的、以及该部件的预期输出性能?

    此致、

    伦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    是的、这不在器件的范围之外。

    最棒的

    Hasan Babiker