This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:PurePath 控制台音频处理工具

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928845/tas6424lq1evm-purepath-console-audio-processing-tool

器件型号:TAS6424LQ1EVM

你好、

我有 TAS6424L 评估板和 PurePath 控制台应用。 我想通过 USB 电缆配置 IC。 我已将电源和扬声器连接到输出端。 还将通道1安排为播放模式。

我真的不明白应该在哪里提供输入音频信号。 在评估板的用户指南中、有一句话是"如果选择了 USB、Windows Media Player 可用于流式传输音频。" " 音频现在可以流式传输到扬声器。 转至 GUI,然后单击“Device Monitor & Control”(设备监视和控制)框。 单击窗口右上角的"播放"按钮。" 但正如您在下面看到的、我在任何地方都没有"播放按钮"。 是否缺少任何内容? 或者 我看不到什么吗?

感谢您的所有帮助。 谢谢。

此致、

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想包括此屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米、

    在照片中、我看到了两个问题。  

    1. J12跳线被移除。  这需要到位、以使 VBAT 电压出现。
    2. SPDIF 开关需要关闭、以关闭 SPDIF 输入

    要将信道置于播放模式、请单击信道1框内"Hi-z"旁边的下拉箭头。  在此处选择播放模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米、

    在 Windows 10中、我必须将声音配置为使用 USB-Audio (EVM)、如下所示。  德州仪器的状态不会显示任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J12跳线解决了我的所有问题。 非常感谢。

    祝您度过美好的一天!