请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424LQ1EVM 你好、
我有 TAS6424L 评估板和 PurePath 控制台应用。 我想通过 USB 电缆配置 IC。 我已将电源和扬声器连接到输出端。 还将通道1安排为播放模式。
我真的不明白应该在哪里提供输入音频信号。 在评估板的用户指南中、有一句话是"如果选择了 USB、Windows Media Player 可用于流式传输音频。" " 音频现在可以流式传输到扬声器。 转至 GUI,然后单击“Device Monitor & Control”(设备监视和控制)框。 单击窗口右上角的"播放"按钮。" 但正如您在下面看到的、我在任何地方都没有"播放按钮"。 是否缺少任何内容? 或者 我看不到什么吗?
感谢您的所有帮助。 谢谢。
此致、
艾米