请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3101 尊敬的专家:
我正在使用 pps 流程来开发图中所示的算法流程、
我使用单声道作为输入、并使用拆分块复制该信号并将其发送到左侧和右侧输出。 当我使用 TLV320EVM 板时、左右输出端口具有相同的信号输出。 Audacity 软件中的显示屏显示两个通道均正确。 但是、当我生成头文件并使用我自己的板发送到 MCU 时、 我只能从左侧通道中获取正确的输出、右侧通道中的值不正确、值非常低、似乎是噪声。
我使用该流程的方式是在 MCU 中生成头文件、并使用程序将寄存器值更改为头文件中的值。
请问原因是什么?
是 SPLIT 函数、它只是输入 信号的副本
2.在使用拆分块时、如果我改变了、是否有任何专用寄存器。
3.您可以检查头文件并检查寄存器设置是否有错误设置吗?
e2e.ti.com/.../base_5F00_main_5F00_Rate22_5F00_pps_5F00_driver.h