This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PPS 流程-分割块问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912388/tlv320adc3101-pps-flow---split-block-issue

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:  

我正在使用 pps 流程来开发图中所示的算法流程、  

我使用单声道作为输入、并使用拆分块复制该信号并将其发送到左侧和右侧输出。 当我使用 TLV320EVM 板时、左右输出端口具有相同的信号输出。 Audacity 软件中的显示屏显示两个通道均正确。  但是、当我生成头文件并使用我自己的板发送到 MCU 时、 我只能从左侧通道中获取正确的输出、右侧通道中的值不正确、值非常低、似乎是噪声。

我使用该流程的方式是在 MCU 中生成头文件、并使用程序将寄存器值更改为头文件中的值。

请问原因是什么?  

是 SPLIT 函数、它只是输入 信号的副本

2.在使用拆分块时、如果我改变了、是否有任何专用寄存器。

3.您可以检查头文件并检查寄存器设置是否有错误设置吗?

e2e.ti.com/.../base_5F00_main_5F00_Rate22_5F00_pps_5F00_driver.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    在相同的工艺流程下、我不会期望不同的结果。  

    您是否已检查 I2S DOUT 行以查看数据是否存在?  这可能只是 MCU 上 ASI 总线设置的问题。  

    此致、

    -Steve Wilson