请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3110 数据表的第7.3.11.1节中提到、通过从简单分频器派生时钟而不是使用 PLL、可以实现更低的功耗。 我在任何地方都找不到、可以节省多少功率(即 PLL 的功耗是多少)。 另一篇文章引用了应用手册 SLAA468B、第2.4节似乎显示了3种不同的单声道记录用例、其中使用和不使用 PLL 测量功率。 差异似乎略低于6mW。 可以推断 PLL 在您的任何用例中都增加了6mW 的功率、还是回答起来更复杂? 是否有任何有关我们可以提供的 PLL 功耗的信息?