This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:PLL 功耗

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928576/tlv320aic3110-pll-power-consumption

器件型号:TLV320AIC3110

数据表的第7.3.11.1节中提到、通过从简单分频器派生时钟而不是使用 PLL、可以实现更低的功耗。  我在任何地方都找不到、可以节省多少功率(即 PLL 的功耗是多少)。   另一篇文章引用了应用手册 SLAA468B、第2.4节似乎显示了3种不同的单声道记录用例、其中使用和不使用 PLL 测量功率。  差异似乎略低于6mW。  可以推断 PLL 在您的任何用例中都增加了6mW 的功率、还是回答起来更复杂?   是否有任何有关我们可以提供的 PLL 功耗的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我不确定这些测试背后的细节、以及无论配置如何、PLL 功耗是否为~6mW。 我想从设计团队那里获得更多信息、并通过一些更好的信息返回给您。  

    此致、
    Aaron