This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:信噪比

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928436/pcm5101a-signal-to-noise-ratio

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:PCM5102A

您好!

您是否有"信噪比"最小值和最大值的规格?
它不必是保证值。


此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    我无法保证论坛上的最低规格、因为测试限制可能会发生变化。  我从测试计划中了解到、我们提供了大约-10dB 的规格最小限制(PCM5102A 的最小值为~102dB)。  则不会有高限值。

    谢谢、

    Paul