大家好、团队、
取消待机状态后、客户无法检测到"开路负载"。
1.连接扬声器时的情况
为 TAS5421-Q1加电并使 STANDBY 无效。 此时、I2C 寄存器中没有故障。
之后、它们断开扬声器连接、但器件仍然表示 I2C 寄存器中没有故障
2.未连接扬声器时的情况
为 TAS5421-Q1加电并使 STANDBY 无效。 此时、I2C 寄存器中存在"开路负载"。
之后、它们连接扬声器、但器件仍在 I2C 寄存器中表示"开路负载"
问:您能否告诉我在取消待机状态后如何实时检测开路负载?
客户可以在取消待机状态后检测到"对 BAT 短路"和"对 PVDD"短路、但无法检测到开路负载...
谢谢、
Yuta Kurimoto