This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:待机失效后进行开路负载检测

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922348/tas5421-q1-open-load-detection-after-de-assertion-of-standby

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、团队、

取消待机状态后、客户无法检测到"开路负载"。

1.连接扬声器时的情况

为 TAS5421-Q1加电并使 STANDBY 无效。  此时、I2C 寄存器中没有故障。

之后、它们断开扬声器连接、但器件仍然表示 I2C 寄存器中没有故障

2.未连接扬声器时的情况

为 TAS5421-Q1加电并使 STANDBY 无效。    此时、I2C 寄存器中存在"开路负载"。

之后、它们连接扬声器、但器件仍在  I2C 寄存器中表示"开路负载"

问:您能否告诉我在取消待机状态后如何实时检测开路负载?

客户可以在取消待机状态后检测到"对 BAT 短路"和"对 PVDD"短路、但无法检测到开路负载...

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    TAS5421没有实时负载检测功能。 在待机 失效后、负载诊断仅检测一次。 如果他们想要再次加载检测、则应再次切换待机模式。

    客户可以在待机失效后检测到"对 BAT 短路"和"对 PVDD"短路、因为触发了 OC 故障、因此将报告故障。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    我总结了每个故障的故障检测时序、如下所示。 是这样吗?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    故障事件检测是实时的。  

    对于负载诊断、S2P 和 S2G 将在运行模式下触发过流故障、然后输出为高阻态、并报告故障。 但是、器件无法检测到、在器件再次运行负载诊断之前、S2P 或 S2G 会触发 OC 故障。  

    触发 OC 后、客户可以切换待机以运行负载诊断、以检查是否发生 S2P 或 S2G 事件。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。 我有点困惑。 数据表 P.13指出、

    '负载诊断功能在器件处于故障状态(直流检测、过流、过压、欠压和过热)时运行。'

    这意味着运行负载诊断有2个时序。 其中一种是待机失效、另一种是器件在失效后处于故障状态

    根据我的理解、

    待机失效时的时序・・・过流、PVDD UVLO、PVDD OVLO、直流偏移、OTSD、 可检测到 S2B、S2G、开路负载、短路负载

    失效后器件处于故障状态的时序・・・过流、PVDD UVLO、PVDD OVLO、直流偏移、OTSD、 S2B、S2G 可检测。 但是、无法检测开路负载和短路负载。

    正确吗?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉打扰你。 请提供您的答案吗?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    当 Derek 周末开始时、我将为他回复、

    您的理解是正确的。