This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M -浪涌电流超出预期

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905437/tas5760m-tas5760m---surge-current-exceeded-expectation

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

我们设计了一个具有4欧姆扬声器的立体声电路。

TAS5805M 配置为每通道输出1.8W、由 USB 3.0端口供电。 这意味着整个扬声器的最大电流为900mA。 (我们可以允许电流消耗达到950mA)。

但是、我们注意到、对于某些歌曲、USB 3.0端口的浪涌电流对于整个扬声器可能高达1.8A。

我们尝试使用 AGL 来限制输出信号、但只能抑制到1.7A。

在 SLOA263A 中、有 AGL Omega 时间常数。 该时间常数是多少? 它的功能是什么?

我们是否可以更改 D 类 MOSFET 的导通/关断斜率以降低浪涌电流。

我随附了 PPC3文件和 TAS5805M 原理图 、供您参考。 请参阅通道 B 参数。 请告知我们可以更改哪些其他参数以减小浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5805M 在 PVDD = 5V 且开关频率= 384KHz 的混合模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

          如前所述、您需要1.8W×2输出功率以及4 Ω 负载/5V PVDD。  

          因此、对于每个通道、均方根电流为 1.8/4≈0.67A、这意味着整个 PVDD 电流约为1.34A。 它已超过您的极限值950mA。

           此外、当您以较大的音量播放低频时、由于 PWM 的高占空比、PVDD 的电流会闭合至 PVDD/负载= 5V/4 Ω≈1.25A。  

           因此、我认为产生高电流的根本原因是负载太小。 您可能可以尝试使用8欧姆或更大的直流分辨率扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon Peng:

    我们所看到的是、在歌曲的某个位置、将出现浪涌电流。 该浪涌电流可能会降低 TAS5805M 的 PVDD 并导致"嘀嗒"声。

    请参阅附加图像以了解歌曲详细信息。

    我们认为、信号幅度的突然变化无法通过 DRC 和 AGL 准时抑制、因此信号幅度的这种突然变化的一部分可能导致 PWM 导通时间更长、并导致浪涌电流。

    我们可以减小该浪涌电流吗? 例如、减慢开关的斜率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon Peng:

    我在主题中输入了错误的器件型号。 TAS5805M (而不是 TAS5760M)发生了此问题。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

         请尝试以下方法:

          1:将开关频率更改为768kHz、以降低纹波电感器电流。

          2.使用 Clipper 函数(Clipper 电平为-2.85dB、与 AGL 相同)来限制 AGL 无法及时反应的输出功率。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    1.上述数据表中的混合模式仅支持384KHz。

    2.削波器功能是否会增加失真?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

          1.我没有看到混合模式仅支持384kHz、可支持768kHz、您可以使用 PPC3/EVM 进行检查。

          2.是的削波器功能会增加失真、但削波器功能仅适用于 AGL/DRC 无法及时反应的信号(通常适用于多个 FS 采样信号)、我认为大多数情况下它不起作用、因此失真不会太大。 您可以尝试测试电流是否会减小。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您的建议。

    我们将尝试使用 Clipper 函数。

    此致、

    CK