This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1611:与 LME49600结合使用并解决容性负载问题。

Guru**** 2511105 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49600, LME49720, OPA1612, BUF634A, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904537/opa1611-in-combination-with-lme49600-and-problem-with-capacitive-load

器件型号:OPA1611
主题中讨论的其他器件:LME49600LME49720OPA1612BUF634AOPA1622

您好!

我正在从事一个耳机放大器项目、该项目使用 LME49600数据表中推荐的电路。 只有这样、我才将 LME49720替换为 OPA1612、希望获得更好的性能、并在反馈环路中为两个电阻器使用1.5k。

由于耳机电缆可能会在电路中增加一些容性负载、因此我在加载电容器时一直在检查性能。 但我似乎对稳定性有问题。

该电路在没有容性负载的情况下工作正常。 但是、一旦我添加大于200pF 的容性负载、电路就会开始振荡。 振荡频率约为18MHz。

 

我还会运行一些仿真来检查。 (Cload 特征未在 lme49600的 SPICE 中建模、因此我不得不改用 BUF634A 的 SPICE、但我假设行为相似。) 尽管仿真显示 PM 为20度、但趋势有所相似:PM 随着容性负载的增加而减少。

在实际测量中添加更多电容器作为负载时、振荡频率随后降至16M 和14MHz。 在出现此类稳定性问题时、这些结果似乎很值得期待。

因此、使用 OPA1612+LME49600的组合似乎没有足够的电容负载相位裕度。 据我所知、某些耳机电缆确实具有高达500pF 的寄生电容。

我还尝试使用 LME49720、但问题相同。 现在、我想知道 LME49600的评估套件是否也有相同的问题、因为我假设在没有电容负载的情况下测量 THD+N 性能。

建议的电路是否确实存在电容负载的此问题? 您对稳定性有什么建议吗? 非常感谢。 提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    单位增益带宽附近有一个极点、这就是运算放大器电路振荡的原因。  

    您对稳定性有什么建议吗?  您可能需要降低环路增益和/或降低运算放大器的带宽。并将极点移至单位增益带宽右侧两倍或更多倍频程。   

    我创建了以下电路作为 OPA1612 + LME49600 I 的示例-->

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1611-_2B00_-LME49800-Audio-Stability.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    正如我说过的、LME49600的 SPICE 不会对 CLoad 的影响进行建模。 所有曲线在与 CLoad 相关的扫描变量仿真中重叠。 LME49600的 SPICE 模型对于该问题没有用处。 因此、我改用 BUF634A 模型。

    我想让您在反馈环路上放置一个大约8MHz 的零点来补偿输出极点。 它确实展示了仿真中 PM 的一些改进(使用 BUF634A 的 SPICE)。

    但在测量中、它仅略有改善。

    对于原始电路、当 CLoad 大于200pF 时、它开始振荡。

    反馈环路中添加了一个12pF 电容器后、当 CLoad 大于300pF (且振荡幅度较小、因此可以在此处看到一定程度的改进)时、电路现在会振荡。 令人惊讶的是、随着 CLoad 进一步增大到大于600pF、振荡停止。 原始电路高达1000pF 时未出现这种现象。  您对此有什么想法吗?

    此外、我采用我在某个地方看到的电路拓扑、在运算放大器和缓冲器之间添加一个电容器、如下所示。

    但这确实显著提高了 CLoad (由于我实际上不知道电容器如何降低主导极点频率)的稳定性、最高可达1000pF、但代价是 OPA1612的开环增益。

    我尚未检查环路增益减小对 THD 的影响。 但我希望 THD 也会降低。 当我获得结果时、我可能会分享它。

    目前、我认为 LME49600的推荐电路对于耳机应用而言可能不是一个好的解决方案、因为它无法很好地处理电缆的电容。

    这是否意味着我还没有尝试过的 OPA1622是耳机应用的唯一可能解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    请告诉我您希望为您补偿的电路。 我知道我所封装的电路不会在高达500pF 的容性负载下振荡。 添加的12pF 补偿电容器仅应用于我的电路。  

    您必须补偿单位增益附近的极点。 正如您所附的示例、它仍然显示了单位增益附近的一个极点、它将会振荡。 您必须将极点移至单位增益带宽的右侧。 在处理大电容负载时、需要系统地进行补偿。 如果您进行试错、可能需要很长时间。   

    最棒的

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我将使用与您的示例相同的电路。 但当 CL 大于300pF 时、会出现振荡。

    LME49600的 SPICE 不显示 CL 的影响、因此将其用于仿真可能没有意义。

    e2e.ti.com/.../loop_5F00_simulation_5F00_opa1612_2B00_lme49600.TSC

    是否可以改用 BUF634A 进行演示? 如何将输出极移至单位增益带宽的右侧?

    e2e.ti.com/.../loop_5F00_simulation_5F00_opa1612_2B00_buf634a.TSC

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我修改 了您的补偿、并将零点和极点移至右侧。 现在还可以。 如果您有其他问题、请告知我们。


    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您很高兴能进行演示。

    但这个示例对我来说有点奇怪。 L1和 C1用于环路增益仿真、以"断开环路"。 它们不存在于实际电路中。 在其中添加任何组件并不正确。

    请告诉我这方面是否有问题。

    因此、电路实际上与下面的类似、这基本上与您之前的示例相同。 我已经用 C3=12pF 来尝试它。 当 CL 大于300pF 时、它开始振荡。  

    或者、我可能应该为电容器尝试几个不同的值。 毕竟、我在实际电路中使用的是 LME49600。 它可能与 BUF634A 有所不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    L1和 C1用于环路增益仿真、以"断开环路"。


    1泰拉欣和1泰拉法拉德可能在世界上不存在。 但这里是它在仿真期间执行的操作。 L1的第1个目的是保持反馈环路的直流反馈或偏置、但 它会阻止所有交流信号(X_L = SL)。 环路。 C1中的1Tf 阻止所有直流信号并传递交流信号。 对于实际电路、移除信号注入 VG1和 C1以及短路 L1、您的电路应在无振荡的情况下工作。   您现在应该能够从麦克风驱动1nF 电容负载。  

    下面是另一种执行环路增益分析的方法(小信号注入方法)、其中显示了该电路中的相位裕度为72度。 在仿真中绕过电容器大小、 如果不显著改变 BW、它不应在10p +/-5p 范围内产生显著差异。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    "L1中的第1个是保持反馈环路的直流反馈或偏置、但 它会阻止所有交流信号(X_L = SL)。 环路。 C1中的1Tf 会阻止所有直流信号并传递交流信号。"

    我同意你的意见。 但在仿真设置中、C1中的10pF 是否仍然处于交流信号环路中、而不是被 L1阻止?

    我现在提出了下面的电路。 C2中的10pF 在某种程度上改善了 PM。 因此、C4中的电容可从15pF 降至6.8pF、还可降低环路增益的下降。

    该电路在 CLoad 高达1nF 时保持稳定、在1kHz 时测得的 THD+N 为-115dB、电阻为16 Ω@120mW。 这个数字现在已经足够了。

    BTW、LME49600与 BUF634A 相比有哪些优势? 我刚刚注意到 BUF634A 的规格似乎比 LME49600更好、但价格却更低?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    问题:

    但在仿真设置中、C1中的10pF 是否仍然处于交流信号环路中、而不是被 L1阻止?


    我不知道您所指的是哪个10pF 的 C1。 您是指 C2值为10pF 吗? 1Tf 中的 C1是阻止直流电在 V1中注入信号。 10pF 的 C2是您的补偿的一部分。  

    问题:

    BTW、 LME49600 与 BUF634A 相比有哪些优势? 我刚刚注意 到 BUF634A 的规格似乎比 LME49600更好、但价格却更低?


    是的、两个缓冲器驱动器性能看起来相似。 BUF634A 是专为低功耗应用而设计的较新产品、具有更宽的温度范围。  

    最棒的

    Raymond