This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720MEVM:将调制正弦波转储到 TAS5720

Guru**** 2534590 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922099/tas5720mevm-dump-modulated-sine-wave-to-tas5720

器件型号:TAS5720MEVM

尊敬的 TI 专家:  

我正在使用 TAS5720M 评估板来调查 在我们的产品中使用 TAS5720M 的可行性。 我知道我可以使用 PC 通过 USB 转储音频文件、为了让我的调查更简单、我需要在不同频率和不同突发占空比下使用正弦波驱动芯片。 我想知道是否有一个窗口软件可以生成正弦波形、例如1K 和突发0.3秒、然后停止0.7秒并重复。 我不断需要这个流、很难创建一个巨大的声音文件。  

请给我一些建议、如何驱动 TAS5720M 评估板?

谢谢、

David Sun