器件型号:TAS5720MEVM
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 TAS5720M 评估板来调查 在我们的产品中使用 TAS5720M 的可行性。 我知道我可以使用 PC 通过 USB 转储音频文件、为了让我的调查更简单、我需要在不同频率和不同突发占空比下使用正弦波驱动芯片。 我想知道是否有一个窗口软件可以生成正弦波形、例如1K 和突发0.3秒、然后停止0.7秒并重复。 我不断需要这个流、很难创建一个巨大的声音文件。
请给我一些建议、如何驱动 TAS5720M 评估板?
谢谢、
David Sun