This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:SCLK 可能性

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905705/tas5805m-sclk-possibilities

器件型号:TAS5805M

您好!

我们尝试将 TAS5805M 与仅支持48*FS 位时钟的 Audiocodec 配合使用。 在这种频率下是否存在可能性,因为数据表仅列出32*FS 和64*FS。

我可以看到、所有不带 MCLK 的放大器不再支持48*FS BCLK 格式。 是否有权变措施或可能使用此类具有此速率的放大器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TAS5805M 不支持针对 SCLK 的48*FS、尽管 LRCLK 支持48kHz。  

    如果时钟比率不正确、则故障寄存器中将出现时钟故障。  

    对于不支持的时钟比率、没有权变措施。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州