This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:音频论坛

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910811/tpa3138d2-audio-forum

器件型号:TPA3138D2

您好!

我基于 TPA3138参考设计开发了放大器板。 由于项目设置、我必须在具有音频放大器的同一 PCB 上添加一些额外的连接器、但我尝试尽可能地分离接地层。  


在此设计中、我有两个问题:

1.当我输入音频信号时、它不会"启动"。 我必须手动将 SD/FAULT 引脚连接至 GND 以使其启动。 我不知道原因、但在我将其连接到 GND 不到1秒后、一切都正常。 我现在的计划是将一个电容器并联到 GND、也许可以解决这个问题、但根据我可以说的情况、这不应该发生。  

2.输出质量也不是很好。 低音信号似乎被滤除。 只有高频声音会通过、这些声音会有点消音。 我在其他放大器板上尝试过相同的扬声器(已购买)、它们的音质很好。 我的设计似乎有问题。  

我想说的是、这是我的第一个音频项目、所以可能我在 PCB 布局上犯了一些错误。  



PCB 是在 Eagle 中设计的、但我随附了包含原理图和布局以及 Eagle 文件的 PDF。  

谢谢、
密海

e2e.ti.com/.../TPA3138-_2D00_-Sch.pdfe2e.ti.com/.../TPA3138-_2D00_-Board.pdfe2e.ti.com/.../audio-amplifier.brde2e.ti.com/.../audio-amplifier.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    我检查了您的原理图设计。

    1) 1)音频输入无法直接连接到音频源、必须添加直流电容器。

    2) 2)您应该在磁珠后添加1000pF 电容器。

    有关原理图设计、您可以参考 EVM 板设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/slou503/slou503.pdf?ts=1591148383641

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。  

    1.我认为他们不是。 音频插孔附近的 C1和 C22值为1nF。  

    我添加了、正如您在机器人左侧看到的、来自 OUTPLUTNL OUTNR 和 OUTPR 的信号。  

    这正是我所做的、我的设计基于 EVM 板设计、使用了 EVM 板设计中未描述的完全相同的器件。

    如果我错了、请纠正我的问题。  

    谢谢、
    密海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    C1和 C22为1nF、对吧? 这实在太低了。

    您可以更改为1uF、与 C25和 C26相同。

    IN_P/N 的直流电容值必须相同。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、你是对的。 C1和 C22为1nF、其余为1uF。  


    我改变了它、现在它能听到很好的声音。 感谢您的意见、这是我一方的错误。  

    现在,关于引脚2、SD/FAULT 的另一个问题。 默认情况下、它不会启动。 我尝试对其进行调试、只有当我用示波器探针接触 R23引脚(面向 TPA3138的部件)时、它才会开始工作。 我尝试使用一个电阻器将其拉至 GND 以"快速启动它"、但它不起作用。  

    这很奇怪。 即使示波器已关闭、它也能正常工作。  

    您是否有任何想法、为什么会发生这种情况?  

    密海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    SD/FAULT 引脚的电压是多少? 如果器件可以切换、则必须为高电平、引脚的 VIH 最小为2V

    我担心100千欧电阻器可能过高。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    电压为5V。 100k 电阻器与参考设计中的电阻器相同。  

    我和您有同样的感觉、我用20k 电阻器更改它、但它不会自动启动、也不会在我使用示波器探头执行该操作时启动。  

    如果我输入任何其他电阻值或如果我添加任何其他值(甚至是一根导线)、音频放大器将拒绝启动。  

    我用参考设计三倍检查了我的设计、除了用一些电阻器替换的一些微调器之外、我找不到其他任何东西。   

    我认为这是一个容易出现的错误、但在经过2天的调试之后、我找不到任何可以使放大器启动的权变措施。  

    密海   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    您是否检查了焊料问题? 一个或所有电路板 都有相同的问题?

    您是否检查了 AVCC 引脚和 GVDD 引脚?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的。 我进行了几次重新流动。 我担心回流会造成损坏、因此我组装了另一个 PCB 制造商生产的电路板。  


    现在、我必须使用具有相同问题的电路板。  

    我将这两张图片都附在了一起、也许您可以找到一些东西。

    密海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我正在上传视频文件、可能更容易理解正在发生的情况。  

    我接触的是探头电阻器 R23、它开始工作。  

    希望这对您有所帮助。


    谢谢、
    Mihai e2e.ti.com/.../Video_5F00_Audio_5F00_Problem.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    您能否使用示波器监测 SD/FAULT 引脚?

    我看到电源是 USB-5V。 能否在 SD/FAULT 引脚上使用外部5V 电源?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    我尝试使用实验室电源的外部5V 电压、但它无法正常工作。  

    对于100k 电阻器、电阻器后面的电压大约为4.8V。 我放置了68欧姆至1h、10k、100k、200k、1M 的不同电阻器。  

    这不奏效。  

    我在参考设计中放置了一个类似的按钮、但它也不起作用。  

    关于示波器、我在正常工作期间进行了探测、我的恒定电压大约为4.8伏。 没有尖峰,没有奇怪的东西。   

    我无法探测它开始播放音乐的确切时刻、因为每次我用探针接触电阻器时、音频都会开始播放。  

    我没有想法。 我完全不知道为什么它不起作用。  

    您还有其他想法/事情可以尝试吗?  

    谢谢、

    密海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决它。  

    开:

    "9.3.11欠压保护(UVP)当 PVCCL 引脚和 PVCCR 引脚上的电压降至欠压阈值以下时、UVP 电路会将器件置于关断模式。 当 MODE_SEL 引脚设置为低电平(BD 模式)时、欠压阈值典型值为7.5V。 当 MODE_SEL 引脚设置为高电平或悬空时、TPA3138D2以1SPW 模式运行、并且欠压阈值典型值为3.4V。 一旦欠压条件被移除、此器件自动恢复。"

    当我只为电路板提供5V 电源并且 MODE_SEL 被接至 GND 时、欠压保护被激活。 该放大器本来应该从未使用过此5V 电源、但我能够通过万用表探针来欺骗它、以消除 UVP 误差。  

    我断开了引脚6、现在在5V 时工作正常。  


    我认为这是一个硬件错误。 我不应该仅仅通过测量引脚来清除 UVP 误差。  

    感谢您的努力。  

    密海