我使用的是自定义电路板利用3 TAS5825M。 2个立体声放大器和单声道亚 PBTL 放大器。 稳压+24伏电源。 所有放大器都使用10u/.68uf 输出滤波器。 当使用 BD 调制 时、单声道 SUB 可以在0.1 % THD 的情况下向4欧姆电阻产生50瓦 RMS。 BD 调制功能可完美播放音乐、而不会停机。 为了 降低空闲电流消耗和 功耗、我已切换到所有三个放大器的混合调制、现在、在播放音乐的同时、单声道放大器将停止产生音频。 10或15秒后。 其他立体声放大器也使用混合调制、工作正常。 返回到子模块上的 BD 调制可以解决该问题。 TI 的任何人都对正在发生的事情有任何建议。