This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:单声道 PBTL Pro 混合模式关闭

Guru**** 2533880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922514/tas5825m-mono-pbtl-pro-hybrid-mode-shutdown

器件型号:TAS5825M

我使用的是自定义电路板利用3 TAS5825M。 2个立体声放大器和单声道亚 PBTL 放大器。 稳压+24伏电源。 所有放大器都使用10u/.68uf 输出滤波器。  当使用 BD 调制 时、单声道 SUB 可以在0.1 % THD 的情况下向4欧姆电阻产生50瓦 RMS。 BD 调制功能可完美播放音乐、而不会停机。 为了 降低空闲电流消耗和 功耗、我已切换到所有三个放大器的混合调制、现在、在播放音乐的同时、单声道放大器将停止产生音频。 10或15秒后。 其他立体声放大器也使用混合调制、工作正常。 返回到子模块上的 BD 调制可以解决该问题。  TI 的任何人都对正在发生的事情有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    当单声道放大器在混合模式下停止播放时、您能否读回寄存器并告诉我是否触发了任何故障标志。 您能否共享原理图?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重新加载混合模式、并通过监控故障线路(GPIO 引脚上的输出)再次运行测试。 我将看到我是否遇到任何故障。

    随附了子部分原理图

    e2e.ti.com/.../sub-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供原理图。 此外、您能否在 LC 滤波器之后以及铁氧体磁珠之后提供 OUTA 和 OUTB 的波形。

    为了说明您在驾驶50W 后10-15秒后看不到音频? 是否存在低于50W 的输出功率、您是否看不到这种情况。

    此致、

    Luis