This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:产品选择建议

Guru**** 2522190 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911331/tas5754m-product-selection-suggestion

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

 现在、我们正在开发条形音箱、我们希望使用 TI 产品。

我们可以选择 TAS5754/6作为全频和高频的驱动放大器。

为了提高音质、我们可以使采样率达到192Khz。

但是、您可以看到下图、如果我使该部件在采样率为192kHz 时工作、则该部件不支持心理声学低音增强器、动态对话增强、动态低音增强。

DRC 类型也是 DRC Lite (其他类型为3频带指挥官)、

 

换句话说、

当我们将 TAS5754 / 6配置为以192Khz 采样率工作时、它无法处理上述声音效果。

 

要求:1)输出功耗超过60W x 1 @ 4 Ω;40W x 2 @ 4 Ω

2)处理采样率192kHz、在处理采样率192kHz 时应支持心理声学低音增强器、动态对话增强、动态低音增强。

  DRC 类型在3频带压扩器上会更好)、…

3):当然、声音处理功能越多越好。

 

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能看一下 TAS5825M 吗? 它具有更强大的 DSP、可支持更多处理功能。 谢谢!

    http://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1591253352341

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    正如 Sam 所说、电流主要是功率放大器 TAS5825M、

    但192KHz 意味着更多的 MIPS DSP 资源、目前 TAS5825M 只能支持 SRC、AGL 和输出交叉开关。

    此致、

    Alix Wan。