This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805MEVM 在空段非常热、并且温度仅在 C1 1000PF 更改为560PF 时下降

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905163/tas5805mevm-tas5805mevm-is-very-hot-at-the-empty-section-and-the-temperature-will-only-drop-when-c1-1000pf-is-changed-to-560pf

器件型号:TAS5805MEVM

TAS5805MEVM 在空段非常热、并且温度仅在 C1 1000PF 更改为560PF 时下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    关于热性能、请检查:

    1. PCB 层:2层或4层;
      1. EVM:4层
    2. 铜的厚度;
      1. EVM:2oz;
    3. PVDD:越小、热性能越好;
    4. 电感器:
      1. 请使用10uH 电感器而不是4.7uH 来改善热性能
    5. 改善热性能的其他方法:
      1. 尝试1SPW 模式而不是 BD;
      2. 尝试将 Fsw 从768Hz 更改为384KHz

    此致、

    Alix Wan。