This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我们是否可以在 VBAT & amp 之间使用一个电感器;两个 TAS2563的 SW?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910494/tas2563-could-we-use-one-inductor-between-vbat-sw-for-two-tas2563

器件型号:TAS2563

您好、先生、

我们的客户有一个问题、他们希望减少一些压缩、减小 PCB 空间。

他们在问我们是否可以使用一个电感器与2个 TAS2563共享?

选项1:

还是选项2可以执行?

如果选项1起作用、是否存在任何问题? 选项2会有什么限制吗?

期待很快收到您的回复。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    首先、我想确认我对您的方案的理解2:这是否意味着您使用其中一个器件的 VBST 输出为第二个器件提供外部 PVDD 源?

    如果是这种情况、则两个选项都不受支持。 每个放大器都需要自己的无源组件。 电感器不能在两个(或更多)器件之间共享、升压输出不能用于为外部电路(或其他放大器)供电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复、由于选项2来自 TAS2563数据表、看起来如果我们有2个 TAS2563、那么2563中的一个可以由外部电源供电、并且 VBAT 和 SW 之间可以短路、因此电感器可以在从器件2563上为 NC ... 不确定我的理解是否正确。

    如果不是、这意味着偶数选项1或选项2需要在每个2563上安装 L1?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您在选项2上引用的图实际上是同一器件的两个不同选项。 我们尝试显示 TAS2563可由内部升压(左侧)或外部电压源(外部 PVDD、右侧)供电。

    如果您有2个 TAS2563器件、则可以使用一个配置为内部升压、另一个配置为外部 PVDD、这是可以的。
    不正常的是尝试使用1个器件的内部升压为第二个器件供电。 内部升压设计为提供一个1器件输出级。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器