https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919462/tas2562-thd-measurements
器件型号:TAS2562您好!
在我们实施该器件期间、我们希望检查其 THD 性能。 我们使用 Audiopprecision 和4/8欧姆负载(使用 D 类放大器滤波器)对其进行了测试。
当负载为纯阻性负载(没有30uH 电感器)时、我们测量的曲线与数据表(THD+N 图、第15页)中所示的曲线大致相同。
但是、当我们添加30uH 电感器时、THD 会随着频率线性增加、在其最大值处达到非常高的值(7kHz 时几乎为0.2%)。
据我所知,这种现象是已知的,但问题在于数据表不清楚:请参阅下面的4欧和8欧姆负载的 THD+N 测量值(数据表第15页)。
对于4欧姆负载、据说添加了一个30uH 电感器。 但不适用于8欧姆负载。 为什么?
如果我们遵循这些测量方法、则8欧姆的结果相同、但由于30uH 电感器、4欧姆的结果相同。 我们只有在移除它时才具有良好的值。
有人能解释为什么应该为4欧姆负载添加这个30uH 电感器吗?
更一般而言,如果知道负载和测量器件之间已经有一个“D 类滤波器”,有人能在测试 D 类放大器时(快速)说明此电感器的用途是什么?
非常感谢、
Maxime