This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563的 I/V 感测原理图设计问题

Guru**** 2768095 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904070/tas2563-question-of-schematic-design-of-i-v-sense-of-tas2563

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

kΩ TAS2563原理图和布局指南(www.ti.com/.../slaa920.pdf)的第13页、TI 建议为每个电压检测路径添加一个1M Ω 的电阻器。


 这是否 kΩ 我们应该在 R5、R6、R9和 R10上填充1k Ω 电阻器? 如果是 、我们为什么 默认安装0Ω Ω 电阻器?




谢谢、此致、

陈耀恩
2020年11月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    该段落实际上提到了这样做的原因:有助于减少排放和 ICN 增量。

    我们未将这些内容包含在 EVM 中、但我们根据我们为 EMI 测试开发的测试板提供信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。 EVM 上是否有 R5、R6、R10、R11?

    陈耀恩
    2020年12月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、EVM 具有 R18、R19、R20和 R21、尽管如 EVM 上所述、这些电阻器为0欧姆。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器