Other Parts Discussed in Thread: LM1972
我的项目的模拟部分是双极的、因此 Vdd 为+5V、VSS 为-5V、模拟接地为0V。
数字接地可以是 VSS 吗? 还是必须为0V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用用户="Luis Fernando Rodriguez S."]
然后、这个数字接地层可通过一个0欧姆电阻器或者单个 PCB 走线被连接至模拟接地层。
[/报价]
为什么这种过时的、坦率地说是不好的建议----两个接地平面连接一个跳线或小迹线----仍然被给予?
覆铜一个接地层。 然后对路由进行"分区",即将数字迹线路由到远离模拟的地方。 始终注意返回电流的流动位置。
例如、请参阅 Henry OTT 关于此内容的论文和书籍。
逻辑介于0V 和 VSS 之间。
由于逻辑输出必须驱动12V 指示灯面板、而 LM1972无法管理+/-12V 电源、因此我将使用+/-6V 来处理音频。
逻辑可以在任何电平下运行、因此如果我将其置于0V 和-6V 之间、它可以直接驱动 ULN2003、从而切换指示器面板。
如果指示灯面板为0V/12V、则需要额外的电源。 如果逻辑介于0V 和+6V 之间、那么我必须将输出逻辑移位至 ULN2003。
这就是为什么。