This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:数字和模拟接地

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919622/lm1972-digital-and-analogue-grounds

器件型号:LM1972

我的项目的模拟部分是双极的、因此 Vdd 为+5V、VSS 为-5V、模拟接地为0V。

数字接地可以是 VSS 吗?  还是必须为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、数字接地可以是 VSS。 但是、我建议将数字平面和模拟平面与0欧姆电阻器或单个 PCB 走线连接在一起。 这是降低模拟部分数字噪声的良好做法。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果数字接地为 VSS、模拟接地为0V、那么将它们与零欧姆链路连接起来在电源上不会有点困难!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数字控制逻辑是以-VSS 还是 GND 为基准?

    真正的问题是您为什么要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    很抱歉、我在上一篇帖子中犯了一个错误。 是的、逻辑电平将为0V。 然后、这个数字接地层可通过一个0欧姆电阻器或者单个 PCB 走线被连接至模拟接地层。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Luis Fernando Rodriguez S."]

    然后、这个数字接地层可通过一个0欧姆电阻器或者单个 PCB 走线被连接至模拟接地层。

    [/报价]

    为什么这种过时的、坦率地说是不好的建议----两个接地平面连接一个跳线或小迹线----仍然被给予?

    覆铜一个接地层。 然后对路由进行"分区",即将数字迹线路由到远离模拟的地方。 始终注意返回电流的流动位置。

    例如、请参阅 Henry OTT 关于此内容的论文和书籍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑介于0V 和 VSS 之间。

    由于逻辑输出必须驱动12V 指示灯面板、而 LM1972无法管理+/-12V 电源、因此我将使用+/-6V 来处理音频。

    逻辑可以在任何电平下运行、因此如果我将其置于0V 和-6V 之间、它可以直接驱动 ULN2003、从而切换指示器面板。

    如果指示灯面板为0V/12V、则需要额外的电源。 如果逻辑介于0V 和+6V 之间、那么我必须将输出逻辑移位至 ULN2003。

    这就是为什么。