This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM-STEREO:电流感应和电压感应数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919224/tas2770evm-stereo-current-sense-and-voltage-sense-data

器件型号:TAS2770EVM-STEREO
主题中讨论的其他器件:TAS2770

我想知道、如果有人使用 Pure Path 软件的设置来提供有关正确设置的一些见解、以便通过 Audacity 接收电流感应和电压感应数据、因为我目前无法接收任何数据、

目前、在接收器选项卡下的 Pure Path 软件中、我将字长设置为16位、将插槽长度设置为32位(不知道这是否正确)。 此外、我将左通道时隙设置为0、将右通道时隙设置为2。 在发送器选项卡中、我选择了总线保持器选项、并将 I-sense 数据放在插槽0中、将 V-sense 数据放在插槽2中。  

在德州仪器 USB 音频设备控制面板中、我将输入设置为8通道、24位、将输出设置为8通道、32位。

在 Windows 声音控制面板下、我将麦克风的默认格式设置为8通道、32位、44100 Hz。 我将扬声器的默认格式设置为24位、44100Hz。  

最后、在 Audacity 中、我为 TAS2770生成了音频输入、格式为单声道44.1kHz 24位信号。 我将采样格式设置为32位浮点。

我对音频设备没有太多的经验、那么有人能告诉我这些设置中是否有任何错误以及应该是什么吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kathleen、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathleen、您好!

    感谢您关注 TAS2770。 TAS2770中的 TDM 时隙为8位宽 、但 IV 感测数据为16位精度。 您能否双击 TDM 发送器选项卡的"配置插槽"窗口、以确保 IV 检测已分配到正确的插槽数? 例如、插槽0和1中的左通道 I-sense、插槽4和5中的右通道 I-sense 等

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在插槽0和1中有左通道 I-sense、在插槽2和3中有右通道 V-sense。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathleen、您好!

    感谢您的双重检查。 从我到目前为止收集的数据来看、EVM USB 接口与 PC 之间具有32位通道插槽。 请尝试将数据分配给插槽0和插槽2、而不是将 IV 检测分配给通道1的插槽0和通道2的插槽4、以便前4个插槽将构成左侧通道(USB 接口为32位) 接下来的4个插槽将构成正确的通道。 请告诉我们这是否有助于解决您的问题

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、  

    这是我在将 IV 检测数据分配到插槽0和插槽4时在 Audacity 中得到的结果。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以通过工具栏上的"插入介质"重新连接图像?  

    此外,您的设备音频输出是否正常,TI USB 音频设备控制面板>状态的采样率是多少?  

    您是否还想为我检查默认录制设备?  

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉! 我的器件音频输出正常(我可以在输出点获得放大的信号)、TI USB 音频控制面板中的采样率为44.1kHz。 我已附加了我所有设置的图像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我配置了与您的设置类似的 PPC3、但无法重现您的问题。

    TAS2770经常被忽略的一个例子是"Apply"按钮。 器件控制窗口右上角的"Apply"按钮被替换为"power up"。  每当您进行更改时、请确保您能够通过单击"加电"来配置设置。

    另一个需要注意的问题是、从您的 Audacity 捕获来看、I 和 V sense 似乎都无法测量。 如果器件能够正确输出音频、则 V-sense 应反映出这一点。(例如、1kHz 音调输入、1kHz 音调输出)

    我可以看到您的 EVM 设置吗?

    谢谢你

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在进行更改后始终按"上电"按钮、因此我不认为这是问题所在。 我的 EVM 已设置为电源已插入、并且也已通过 microUSB 电缆插入到我的计算机中。 我原本打算在输出端附加一些东西、以便让 TAS2770驱动它、但我将其关闭以调试 IV 检测数据、但这并没有解决问题。

    我还将焊接耳机连接到 Output1、以调试输出是否正常、因此我知道器件确实正确输出音频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我是否可以看到您的跳线设置、以便我可以使用当前设置进行仔细检查?

    如果您喜欢直接沟通、我的电子邮件是 j-gao2@ti.com