This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:诊断功能的建议等待时间。

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919004/tas6424m-q1-recommended-wait-time-for-diag-function

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

各位专家、您好!

对 TAS6424的诊断功能有疑问。
在启动直流负载诊断后等待300ms 后、我有时会遇到通信错误。
数据表显示、直流负载诊断时间为230ms、我们认为300ms 等待就足够了、但在结果上方、我们认为这还不够。
那么、在读取诊断结果之前、您是否会告诉我建议从启动直流、交流和线路输出诊断开始等待?


此致、
Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    230ms 是无直流负载误差的时间。 您可以检查寄存器0x0F 以检查通道状态。

     通信错误是什么? 直流诊断不会影响 I2C 接口通信。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将通过离线方式与您联系。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    没关系! 您可以向我们发送电子邮件。

    此致、

    Derek