请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424M-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
各位专家、您好!
对 TAS6424的诊断功能有疑问。
在启动直流负载诊断后等待300ms 后、我有时会遇到通信错误。
数据表显示、直流负载诊断时间为230ms、我们认为300ms 等待就足够了、但在结果上方、我们认为这还不够。
那么、在读取诊断结果之前、您是否会告诉我建议从启动直流、交流和线路输出诊断开始等待?
此致、
Kazuki Kuramcohi