请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6404-Q1 在24V 系统中使用时、如果24V 电池意外连接到 OUTP 和 OUTM 引脚。 TPA6404是否具有保护功能以避免损坏 TPA6404?
除上述问题外、我们还有更详细的内部方框图吗? 客户表示数据表中太简单了、如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在24V 系统中使用时、如果24V 电池意外连接到 OUTP 和 OUTM 引脚。 TPA6404是否具有保护功能以避免损坏 TPA6404?
除上述问题外、我们还有更详细的内部方框图吗? 客户表示数据表中太简单了、如下所示: