This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:电池对 OUTM 和 OUTP 短路保护

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919467/tpa6404-q1-battery-short-to-outm-and-outp-protection

器件型号:TPA6404-Q1

在24V 系统中使用时、如果24V 电池意外连接到 OUTP 和 OUTM 引脚。 TPA6404是否具有保护功能以避免损坏 TPA6404?

除上述问题外、我们还有更详细的内部方框图吗? 客户表示数据表中太简单了、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    首先、TPA6404具有直流诊断、它可以检测短路负载误差。

    其次、如果在播放时发生短路负载、将会出现 OC 故障报告。

    客户想要了解哪些详细信息?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在客户测试中、当他们将24V 连接到 OUTP 或 OUTM 时、芯片立即损坏。

    当输出对电池短路时、芯片内部似乎没有保护。

    我是否可以问、当输出对电池短路时、TPA6404是否可以为客户提供一些时间来分流芯片以提供保护?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    让我发送到您的电子邮件、了解更多详细信息讨论。

    我们也可以拨打电话。

    此致、

    Derek