This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2最大输入压摆率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902542/tpa3131d2-tpa3131d2-maximum-input-slew-rate

器件型号:TPA3131D2

SDZ、AMX 和 MUTE 输入的绝对最大压摆率规格是什么意思?

如果超过此限制、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barabas、您好!  

    我无法看到您附加的图像。 是这个吗?  

    如果超过最大绝对最大额定值、则会导致器件损坏。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的回复。

    该图像是正确的。 请解释一下高压摆率如何会损坏输入?

    谢谢、
    Barabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barabas、您好!  

    压摆率过高将触发内部 ESD 保护、引脚将损坏。

    此致、

    Derek