https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940751/dix4192-spdif-output-aesout-vs-tx
部件号:DIX4192主题中讨论的其他部件:SRC4192、 SRC4392、 PCM4202、 ADS127L01
您好、TI、
我刚刚收到了将 SRC4192用作 SPDIF 输入/接收器的原型板、
我有一个基于 DIX4192的工作 SPDIF 发送器。
DIX4192 =发送器和 SRC4192 =接收器是光学驱动器和接收器、工作电压为3.3V。
直到我将发送器的采样率切换为192kHz 时、所有操作都正常:接收 SRC4192无法锁定。
我用其它192kHz 源(Crystal 的编解码器 CS4265和一些 XMOS 芯片)检查了接收器:192kHz 完全没问题。
在多次尝试失败后、我终于将 DIX4192 =发送器端从 AESOUT 更改为 TX+、这很正常!
我在示波器上检查了两个信号(AESOUT / TX+)、它们看起来是相同的。
当发送器使用 AESOUT 时、晶振的 CS8422在接收数据时没有问题。
那么、那里发生了什么呢?
AESOUT 是否设置了一些"PRO"位或其他任何设置?