This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:PurePath-CMBEVMDE PPC3 TAS5825P TAS5805M

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944598/tas5825p-purepath-cmbevmde-ppc3-tas5825p-tas5805m

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

您好、专家:

我购买了 PurePath-CMBEVM、 规格和版本如下图所示。

PPC3 是最新版本。

 我的 tas5825电路板  工作正常、我可以听音乐。

现在、我想           在线调优 tas5825的 PEQ 和 DRC

但是  、当我    通过 IIC 连接 tas5825电路板和 PurePath-CMBEVM 时  、连接不成功,提示如下图所示、  

顶部只有一个蓝色指示灯、显示 锁定。

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boeng、

    这是因为 EVM 主板需要电源。

    一种简单的方法是使用一根导线将+5V_USB 连接到主板右上角的蓝色指示灯和5.0V 测试点附近。 它将使用 USB +5V 为主板供电。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam,

    正如您所说、,+5V_USB 连接时   、5.0V,  5V 指示 灯亮起。

    PPC3可以找到 USB、  但连接仍然失败

    IIC 地址和接线检查正确、 应该正确

    提示如下:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    刚刚检查了原理图... 请将 USB5V 连接到4V 测试点。 那么它应该起作用...

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SAM

    很抱歉,由于国庆节假期,我很晚才回复你。

    根据你的建议,仍然没有答复。 ?还有什么其他需要注意的地方

    您能否提供 PurePath-CMBEVM 的电路图,让我检查一下。 IIC 信号是如何连接的。

    谢谢!

    Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息发送给您。 谢谢!