This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:关于耳机/扬声器放大器条件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941716/tlv320aic3100-about-headphone-speaker-amp-conditions

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

关于 TLV320AIC3100上的耳机/扬声器放大器状况、我的客户提出了一些问题。

这些条件如下(红色标记。)


 


 

(问题)

(1)关于耳机放大器的状况、

此时、耳机放大器模拟衰减水平和数字音量增益是否均为0dB?

在上述条件下、当耳机放大器驱动器增益增加到1dB 时、输出是否会削波?

 

(2)关于扬声器放大器的条件、

此时、扬声器放大器的模拟衰减水平和数字音量增益是否均为0dB?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1) 是的、对于耳机放大器规格结果、信号链中的增益全部设置为0dB。  信号链中存在非零增益误差、这将略微影响实际的满量程输出电压、但如果您将 DAC 配置为产生满量程输出、然后将增益增加到0dB 以上、则当您超出时、输出将从调制器中退出 可生成的最大电压。  

    2) 在测试时、应用扬声器输出增益来最大限度地提高基于 SPKVDD 的 D 类驱动器的输出、而低电压 DAC 输出级产生0.707Vrms 满量程(2Vpp 满量程)。  D 类的满量程输出为2.2Vrms (6.22Vpp)、因此必须在 D 类之前的 DAC 输出之后应用增益、以最大限度地提高输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin。

     

    感谢你的答复。

     

    我通知了他们您的意见、并将结束此主题。

     

    此致、

    TAO_2199