This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:轨到轨输入

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1688, NE5532, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944295/opa1688-input-rail-to-rail

器件型号:OPA1688
主题中讨论的其他器件:OPA1642NE5532OPA1656

您好专家、

器件:OPA1688和 OPA1642

您能否提供 任何图 来显示  单电源用例( 如下图(NE5532))时的输入轨到轨?

此外、您能否告诉我其他可 支持大约0V 输入的输入轨到轨的推荐器件?

条件:+12V (单电源)

偏移:+1.65V

用例:音频放大器

频道编号:2通道

低噪声

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    如果您想了解同相放大器配置中 OPA1688/42在负轨输入周围的线性度、请参阅 OPA1688数据表的图4。

    关于备选器件、我建议将 OPA1656用作噪声较低的音频运算放大器。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji