This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:原理图审阅和 qeusitons

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944304/tlv320aic3104-q1-schematic-review-and-qeusitons

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

您可以帮助查看 TLV320AIC3104-Q1原理图吗? 客户应用是单通道 MIC 输入、单通道音频输出。

我还想知道在整个运行温度期间、最大的运行功耗是多少?

e2e.ti.com/.../codec_2D00_sch_2D00_20200927.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    请在下面的原理图中查找我的意见:

    电源

    • 电源去耦看起来不错。 请确保电容器尽可能靠近器件放置。
    • 请注意、需要遵循建议的电源序列。 请参阅数据表中的第12节。

    输入

    • 未使用的输入应通过0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。 为了节省布板空间并降低成本、未使用的输入可连接在一起并通过单个0.47uF 电容器端接至 GND。  

    输出

    • 由于带外噪声、我们建议使用截止频率约为22kHz 至30kHz 的低通滤波器、尤其是连接到 D 类放大器时

    数字接口

    • 我看到有0欧姆电阻器与数字接口引脚串联。 我们建议在该处添加大约22-33欧姆的小电阻、以帮助实现振铃和过冲。  

    至于最大功耗、我们通常可以遵循以下内容:

    • AVDD 最大电流20mA
    • DVDD 最大电流15mA
    • DRVDD 最大静态电流20mA、但总电流将取决于提供给耳机或线路输出负载的实际负载电流。

    最终、功耗将取决于 DRVDD 的负载以及使用的内部块。 数据表中有一个表格、列出了一些常见的器件配置及其功耗。 请注意、它不会显示所有可能的组合、但可用于获取近似值。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaron。