请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104-Q1 大家好、
您可以帮助查看 TLV320AIC3104-Q1原理图吗? 客户应用是单通道 MIC 输入、单通道音频输出。
我还想知道在整个运行温度期间、最大的运行功耗是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以帮助查看 TLV320AIC3104-Q1原理图吗? 客户应用是单通道 MIC 输入、单通道音频输出。
我还想知道在整个运行温度期间、最大的运行功耗是多少?
您好 Betty、
请在下面的原理图中查找我的意见:
电源
输入
输出
数字接口
至于最大功耗、我们通常可以遵循以下内容:
最终、功耗将取决于 DRVDD 的负载以及使用的内部块。 数据表中有一个表格、列出了一些常见的器件配置及其功耗。 请注意、它不会显示所有可能的组合、但可用于获取近似值。
此致、
Aaron