This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:在收集音乐时存在输入噪声

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944094/tlv320aic3101-there-is-input-noise-when-collecting-music

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我的客户在使用我们的 tlv320aic3101收集音乐时遇到了一个奇怪的问题:

问题在于、使用某些 T490 Lenovo ThinkPad 笔记本电脑(并非每台笔记本电脑、这很奇怪)时、会将音乐信号输出到现场广播站(我们的终端设备)的音乐收集端口。 当没有输入信号时、它们只连接到3段适配器电缆、这会收集明显 的本底噪声。

我可以在下面共享本底噪声文件:

e2e.ti.com/.../bg_2D00_before.wav

我们强制将笔记本电脑的 GND 和直播台的 GND 连接在一起、这样噪声就可以降低一点。

e2e.ti.com/.../bg_2D00_after.wav

我附加了下面的原理图、对于这种对 GND 连接敏感的电路、是否有任何改进电路的建议?  

非常期待您的反馈!

e2e.ti.com/.../music-in.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    原理图看起来不错。 未使用的输入端接正确、电源去耦看起来良好。 我唯一看到可以更改的是移除 MICBIAS CAP C294。 这里不应有电容器。 除此之外、我没有看到任何原理图改进。  

    此致、

    Aaron