主题中讨论的其他器件:TAS2505
尊敬的团队:
1.当我的客户执行"接地短路"和"电源短路"测试时,他们可以读回 D1=1,但当 SPKP 引脚和 SPKM 引脚之间短路时,他们无法读回 D1=1。 操作是否有任何错误?
2.当他们测试开路负载诊断时,我们是否需要首先禁用我们的器件? 因为即使发生开路负载故障、SPKM 也始终输出方波。 您能告诉我检测机制吗? 如何计算1.2V? 如果断开发生 TP1和 TP2、是否有任何差异?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
1.当我的客户执行"接地短路"和"电源短路"测试时,他们可以读回 D1=1,但当 SPKP 引脚和 SPKM 引脚之间短路时,他们无法读回 D1=1。 操作是否有任何错误?
2.当他们测试开路负载诊断时,我们是否需要首先禁用我们的器件? 因为即使发生开路负载故障、SPKM 也始终输出方波。 您能告诉我检测机制吗? 如何计算1.2V? 如果断开发生 TP1和 TP2、是否有任何差异?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
1) 1)在短路事件期间、客户是否仍然看到来自任何 SPK 输出的输出? 启用保护后、输出自动禁用、扬声器电源驱动器设置为"0"。 此外、当客户删除短接时、他是否会在第1页/寄存器45 /位 D1上看到更改?
2)是、为了执行开路负载诊断、客户需要静音。 否则、检测电路将无法正常工作。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Sherry、
1) 1)我建议使用第1页/寄存器48。 第 1页/寄存器46也可用于使器件静音、但在这种情况下、输出仍将处于活动状态。
2) 2)您的计算正确。 我认为该值是使用 TAS2505可以支持的最小 SPKVDD 值(~2.7V)计算得出的。 您应该获得更高的电压、SPKVDD 电平为5V。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.