This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:负载短路和开路诊断问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943531/tas2505-q1-short-and-open-load-diagnostic-questions

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

尊敬的团队:

1.当我的客户执行"接地短路"和"电源短路"测试时,他们可以读回 D1=1,但当 SPKP 引脚和 SPKM 引脚之间短路时,他们无法读回 D1=1。 操作是否有任何错误?

2.当他们测试开路负载诊断时,我们是否需要首先禁用我们的器件? 因为即使发生开路负载故障、SPKM 也始终输出方波。 您能告诉我检测机制吗? 如何计算1.2V? 如果断开发生 TP1和 TP2、是否有任何差异?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1) 1)在短路事件期间、客户是否仍然看到来自任何 SPK 输出的输出? 启用保护后、输出自动禁用、扬声器电源驱动器设置为"0"。 此外、当客户删除短接时、他是否会在第1页/寄存器45 /位 D1上看到更改?

    2)是、为了执行开路负载诊断、客户需要静音。 否则、检测电路将无法正常工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    2) 2)将放大器静音时、应禁用扬声器输出、对吧? 输出应该没有波形、对吧? 第1/register46页和第1/register48页都是扬声器音量控制、它们都有静音选项、这两个静音选项之间有何区别? 如果我检测到开路负载、应该选择哪个寄存器?

    3) 3)我不知道为什么电阻分压器在没有故障时为1.2V。 如果 SPKVDD=5V、则  电阻分压器的电压应为2.38V、小于1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1) 1)我建议使用第1页/寄存器48。 第 1页/寄存器46也可用于使器件静音、但在这种情况下、输出仍将处于活动状态。

    2) 2)您的计算正确。 我认为该值是使用 TAS2505可以支持的最小 SPKVDD 值(~2.7V)计算得出的。 您应该获得更高的电压、SPKVDD 电平为5V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.