This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106驱动程序安装问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942251/tlv320aic3106-driver-installation-issue

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

您好!

我们最近购买了 TLV320AIC3106 EVM 套件。 当我尝试在 Windows 7和 Windows 10中安装 USB-MODEVM 时、我遇到了问题。 我无法正确安装驱动程序、因此无法使用应用程序软件(AIC3106)。 请支持我查找适用于 USB-MODEVM 驱动程序的软件包。

提前感谢。

此致

Pavithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    您能否按照以下 E2E 帖子中的信息进行操作:

    请告诉我这是否对您有所帮助。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在禁用数字签名验证后、我也无法使用该驱动程序。 安装驱动程序时没有任何问题、但是当我启动应用程序软件时、即使我将其连接到 USB、我也会看到"Connect the USB"弹出窗口。 请告诉我在这里遗漏的内容。 我也在另一台 PC 上进行了测试、问题是可重复的。 请回答!

    此致

    Pavithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    将 EVM 连接到 PC 时、LED D2是否已通电? 您能否共享强调 SW2和 EVM 子卡的 USB-MODEVM 电路板图像? 我想确保跳线位于正确的位置。  

    此外、您能否共享硬件 ID 的映像? 您可以转至 设备管理器、右键单击 NI-VISA USB 设备选项卡下的 USB-MODEVM、然后转至 属性。 然后转到 "详细信息 "选项卡、在下拉列表中、单击 "硬件标识"。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    LED D2未激活。 我可以看到、即使在执行"USB-MODEVM_Vista&7.inf"文件之后、驱动程序仍在未知设备列表中。 PFA 设备管理器中的驱动程序状态。 请与我分享任何其他解决方案/驱动程序安装程序文件、以便正确安装驱动程序。 我还附加了硬件 LED 状态和 SW2状态。

    有疑问要澄清:如果我尝试从外部 DSP 处理器访问 I2C、在没有驱动程序且仅在电路板上电的情况下、电路板是否正常工作?

    期待您的支持。

    此致

    Pavithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    SW2似乎不正确。 A1应设置为 LO 位置。 除 EXT MCLK 外、所有开关都应设置为 LO。 之后、LED D2应亮起。 然后检查是否已连接 PC。  

    应该可以进行外部通信、但我假设您必须首先从 USB-MODEVM 电路板上禁用 I2C。 AIC3106用户指南中提供了原理图

    此致、
    Aaron