This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:数字音频源限制

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952592/tas2562yfpevm-dc-digital-audio-source-limitation

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562

各位专家、您好!

我对 TAS2562EVM 有疑问。

我们无法使用 TAS2562播放粉色噪声文件(.wav)、但 TAS2562可以播放其他正弦波和音乐文件(.wav)。
我还确认了具有 USB 输入的其他音频设备可以播放所有音频文件。

之后、我生成了新的粉色噪声、正弦波和音乐文件。 然后、我们可以播放所有新文件。

在此测试中、我不会更改默认寄存器设置。

因此、我想知道 USB 输入音频源是否存在任何限制。
你会回答吗?
此外,请告诉我,您是否听说过或遇到过类似的现象。

我很期待收到您的回复。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    我们的团队将查看您的问题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您能否共享用于测试的 wav 文件、以便我们尝试复制?

    您是否尝试检查 IRQ 标志以查看是否触发了任何保护?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    请告诉我们您是否可以提供 wav 文件、或者您是否能够成功测试器件。

    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    很抱歉我迟到了。
    我想通过离线共享当前状态。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我们将离线跟踪。

    谢谢

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器