主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104EVM-K
您好!
您是否有 AIC3104的示例代码可与客户共享? 我附上了客户的原理图和客户注册设置、您能帮您检查吗?
如果它们使用 MICDET 功能、AIC3104将无法工作且无输出。 如果它们断开 MICDET、AIC3104将正常工作。
例如、在客户代码中
at #I2CWR=8、7、30、01
调用 ZocSend "80"||X2C (1A) //这意味着将寄存器0x01写入0x80
调用 ZocSend "at#I2CWR=8、7、30、19、01^M"-- AVDD
调用 ZocDelay
调用 ZocSend "C0"||X2C (1A)// 这意味着将寄存器0x19写入0xC0